This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:UCD90120 MON 感测电压问题

Guru**** 2505045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233315/ucd90120-ucd90120-mon-sense-voltage-issue

器件型号:UCD90120

您好、专家!

UCD90120 MON6输入显示0.7V、DMM 显示的正确值为1V。 这是在一个器件上发生的。 其他10个电路板正常工作。

在调整 VOUT 刻度共模值时、电压得到了正确显示。  

对于其他工作板、 VOUT 刻度 mon 值为1、它工作正常。

您能提供帮助吗。 序列发生器的复位引脚被拉高至3.3V。 还尝试在序列发生器的复位引脚上提供 RC 低电平有效复位。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    1. 所有10个其他电路板是否都具有相同的布局和配置?
    2. 我对 RESET 引脚存在的问题感到有点困惑-它是否无法按预期工作?

    此致、

    Chris Bartuska.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    所有其他10个电路板都具有相同的原理图、布局、配置和 BOM。

    复位引脚被拉高。 请参阅随附的原理图。 U76 Mon6出现问题。

    谢谢、Abhijite2e.ti.com/.../Seq.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Abhijit、

    您还可以向我发送板的配置文件吗?您必须将 Vout Scale 值更改为什么?

    此致、

    Chris Bartuska.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在"轨配置"选项卡-->轨#6 (右侧)-->调节-->输出电压刻度监视器。

    所有其他工作板中此字段的默认值为1。 在非工作电路板上、我必须权衡该值、以便监视器显示1V。

    附件为文件。

    谢谢、Abhijite2e.ti.com/.../31012023_5F00_soc_5F00_seq.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TI 让我使用2.0.179版本的 Fusion Digital 电源设计器。

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Abhijit、

     您能否尝试将不工作的电路板上的 UCD90120替换为  工作电路板上的 UCD90120、以便我们确定这是器件问题还是电路板问题?

    此致、

    Chris Bartuska.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris、我不能换掉。 配置文件是否正常?

    ADC 基准是否有问题?

    我是2个月前直接从 TI 购买的该器件、当时该器件的现货量很小。

    批号有助于跟踪器件吗?

    谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    是的、配置文件没有问题、您表示在具有相同布局的其他电路板上可以正常工作。 这一个器件或这一个电路板都有问题。 DMM 读数是否在 MON6引脚上测得?

    此致、

    Chris Bartuska.