This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:VIN 和 EN 引脚数据缺失

Guru**** 2575595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233608/tps746-q1-missing-data-for-vin-and-en-pins

器件型号:TPS746-Q1

团队、您好、客户请求:

为了执行模块的电流消耗,我想要求您提供 VIN 和 EN 引脚上的最大电流。 我在数据表中找不到该数据、

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    您是否在寻找器件损坏前允许的最大电流? 或者您是要求在每个引脚上提供泄漏电流?

    允许的最大电流:

    IN =对于输入引脚、器件 CL 会保护其自身免受这种情况的影响、以避免对其造成任何损坏。 1.83A 是该器件上的最大 CL。

    EN = EN 引脚没有电流最大测试、因为它是高阻抗引脚且受电压控制。  

    泄漏电流:

    IN = 25uA 已启用、100nA 关断

    EN = 10nA

    以防止引脚损坏。

    此致、

    John