This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78EVM-011:TPS7A78EVM-011的 Altium 设计文件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78EVM-011, TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231889/tps7a78evm-011-altium-design-file-of-tps7a78evm-011

器件型号:TPS7A78EVM-011
主题中讨论的其他器件: TPS7A78

尊敬的专家:

如果可能、您能否共享 TPS7A78EVM-011的 Altium 设计文件。

此致、

Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:  

    我们有一位从事电路板布局工作的工程师将会尽快与您取得联系。 感谢你的时间和理解。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    实际上、我们正在发布该 EVM 的新版本。 应在未来两个月内发布。 您是否仍想要用于 EVM 的旧 Altium 文件?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    请分享旧版本、因为我们已经为其下了订单。

    此外、我想知道新的 EVM 在设计方面是否有任何重大变化。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    我们从多个客户那里获得了关于初始设计的反馈。  一些客户希望查看 EMI 性能数据。  为了适应这些客户的需求、我们提供了更新的原理图、其中包含全新的电路板布局、支持高达4kV 的浪涌测试和传导发射测试等  我们拥有预合规性测试数据、我们将在用户指南中包含这些数据、希望这些数据能够满足需要这些信息的客户的需求。 客户还希望在90-264 VAC 的交流电压范围内工作、因此我们在设计中侧重于此范围。  

    请注意、新型 EVM 并非用作任何特定客户的最小尺寸解决方案。  新的评估模块的物理尺寸更大、但用途更加广泛、提供了额外未安装的元件以及供客户测量的测试点。  通过添加额外的占位符、我们希望新的 EVM 能够让更多客户在将 TPS7A78设计到他们的产品中之前、根据自己的原理图来定制和测试 EVM。  

    谢谢。

    斯蒂芬