This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:该芯片无法实现过流保护

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233538/tps548a28-the-chip-cannot-realize-overcurrent-protection

器件型号:TPS548A28

我们设计的过流保护电流为16.8A、但是当负载电流达到18A 时、芯片仍然不受保护。 之后、我在 EVB 上将 RTIP 设置为5.6k (将 EVB 上的芯片替换为 tps548a28)、即过流点大约为12A。 此时、芯片将电流限制在13A、但仍然不保护芯片。 原因是什么?

图1电流限制为13A                       图2 EVB:R1=5k.r2=20k、RCS=5.6k 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    造成这种情况的原因是、器件中的输出过流限制(OCL)是使用逐周期谷值电流检测控制电路实现的。 在低侧 FET 的导通时间内会监控电感器电流。  

    因此、实际平均电流限制将受到电感器纹波的影响、并且会高于谷值。 看这篇文章,它解释山谷  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-valley-current-limit

    您能否提供一个电感器电流图以及测量谷值的位置、该值应处于数据表规格的最小最大值范围内。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说芯片对过流的测量是为了限制电流而不是关闭输出?数据表中的图片显示的是哪种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨树平

    该器件会实施逐周期电流限制、直到输出电压下降20%并且器件重新启动。

    电流限制计算是该器件可以输出并且仍保持输出电压调节的最大电流。  

    示波器图显示输出电压下降到680mV、器件进行电流限制。  

    如果输出电流继续增加、输出电压将下降、直至断续并重启。  

    该图显示了 UVP 触发的 OCP 和68us 等待时间。  

    此致、

    大卫