This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:电池100VDC 输入至300VDC

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234109/ucc28180-battery-100vdc-input-to-300vdc

器件型号:UCC28180

我可以知道 UCC28180可以支持直流输入吗? 我们想将其用于电池100VDC 输入升压到300VDC。

Br, Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已经将此帖子分配给了一位专家、他将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    是的、UCC28180可用于直流应用、且适用于您的情况。

    此致、

    哈里什