This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220520/tps25750-tps25750

器件型号:TPS25750

大家好

我正在使用 TPS25750D、没有任何问题、对默认 PDO 设置有疑问。

在"TPS25750_Application_Customization_Tool"中从标准配置创建低区二进制文件并将其输入到 PD 后、

我连接了一个12V PD 充电器、它输出了12V、但未配置 PDO 设置。

我想了解如何配置 PDO 默认设置。

请提供这方面的资料吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、  

    配置应该是完整闪存映像、而不仅仅是低区二进制文件。 如果在没有任何配置的情况下加载低区映像、器件将根据 ADCINx 解码值、在默认配置下运行。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们在不使用 EEPROM 的情况下输出了一个低区二进制文件。

    ADCIN1和 ADCIN2都连接到1.5V。 在本例中、默认配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    此处、根据图表、您的 ADCINx 解码值与5、5相关。

    使用此配置、您可以在下面看到器件的默认配置:

    因此、在加载配置之前、器件将始终启用受电路径。  

    低区将不包含您所需的任何配置、为了包含您的配置、您需要生成完整的闪存二进制文件。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    您能告诉我您在哪个文档中添加了"解码 ADCIN 引脚"表(表8-2)。

    此致

    Aman Bahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:  

    数据表目前缺少解码值表、我们正在 内部修复。 我们将在修复后立即发布。

    在主时、您可以参考上面解码的表!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我不明白。

    尽管有人提到低区中未包含必要的配置、

    当从低区域下载并执行.c 文件时、它成功地从12V PD 检索12V。

    请说明发生这种情况的原因。

    我按如下方式对其进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    抱歉、我犯了一个错误、低位区域确实包含配置。 它不包含标头区域。 因此、完整的闪存映像基本上包含低区域以及报头的"重复"内容。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gi.

    如果您根据图中所示的标准配置来配置 TPS25750、并生成低区二进制文件以供下载、那么当连接到5V、9V、12V、15V、20V / 5A PD 3.0 100W 充电器时、它是否会配置为提供最高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    如果您根据图中显示的标准配置进行配置、则仍然需要完整闪存映像、因为该映像包含 CRC 检查所需的标头信息。  

    完整的闪存映像能够与高达100W 的高电压合约进行协商。  

    目前在这个版本的 GUI 中、与 TPS25750EVM 上的 BQ 器件连接时会出现一些错误。 我们发现了此问题、并且将在最新版本的 GUI 中修复。 这只会影响高于5V 的供电。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我知道完整闪存映像包含 CRC 检查所需的接头信息、表明它能够协商100W 高压合约。 但是、在这种协商中、低区文件将如何运行尚不清楚。

    这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    低区包含补丁以及您的配置。 此映像在完整闪存中重复、还包含 CRC 校验的标头信息。 您的配置将从低区域加载、因此您可以协商100W 合约。

    此致、

    Brandon