This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:建议的替代方案

Guru**** 2517930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234048/bq24616-suggested-alternatives

器件型号:BQ24616

大家好

请帮助建议以下产品的替代产品 Thank

MP2625BGL (适用于3.7V 电池) MP2617AGL (适用于3.8V 电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请查看 BQ25616 和 BQ25616J (带 JEITA)作为上述 MPS 器件的替代产品。  

    如果您还考虑 I2C 控制器件、请查看 BQ25628 和 BQ25622

    此致、

    Chloe.