This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28EVM:温度范围

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234345/tps548a28evm-temperature-range

器件型号:TPS548A28EVM
主题中讨论的其他器件:TPS548A28

大家好、

该 EVM 可在℃温度为80 μ A 时正常工作? 此 EVM 可耐受的温度是多少?

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度将取决于使用原因。   

    Vout 越高、功耗就越高。   较高的开关频率会产生较高的功率耗散。   高占空比可能具有更高的功率耗散。  

    TPS548A28数据表中的 SOA 曲线显示了器件 EVM 工作时的环境温度 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a28.pdf#page=9。