解决方案:BQ24735RGRR 偶尔出现异常通电问题
故障症状:
此故障是由于在产品正常使用期间偶尔出现系统电源故障造成的。 可以通过关闭和重新启动来解决该问题,或者系统在重新启动时仍无法开机;
通过分析故障仪器、发现故障是由于 BQ24735芯片的引脚3和4不能产生正常电平的传导 MOS、造成系统无法供电;
测试开始时出现问题的两个仪器都处于相同的状态。 当故障发生时、BQ24735芯片的引脚3和4的电压为0;在正常运行期间、电压为12和18V、用来传导两个 MOS。
设计:
异常上电波形:
异常上电波形:
已测试:
1、我之前进行过 ABA 交叉试验;芯片有故障;
2.测试过程中,显示屏和其他负载没有连接;消除了负载过载的问题;
3.重新启动失败现象复发的可能性较小;
4.查看上电期间的波形后发现、上电期间电压在 ms 等级下快速增加、断电期间电压下降缓慢
5.从上面的波形可以看出、芯片中两个可以工作的引脚不能产生正常的电平。 他们一直在努力,但却无法提供正常水平
目前,我们无法确认问题的原因。 请寻求帮助以解决此问题。 谢谢!