This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735异常上电、无法在引脚3和4上生成正常电平

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232128/bq24735-abnormal-power-on-of-bq24735-unable-to-generate-normal-level-on-pins-3-and-4

器件型号:BQ24735

解决方案:BQ24735RGRR 偶尔出现异常通电问题

故障症状:

 此故障是由于在产品正常使用期间偶尔出现系统电源故障造成的。 可以通过关闭和重新启动来解决该问题,或者系统在重新启动时仍无法开机;

 通过分析故障仪器、发现故障是由于 BQ24735芯片的引脚3和4不能产生正常电平的传导 MOS、造成系统无法供电;

 测试开始时出现问题的两个仪器都处于相同的状态。 当故障发生时、BQ24735芯片的引脚3和4的电压为0;在正常运行期间、电压为12和18V、用来传导两个 MOS。

 设计:

   e2e.ti.com/.../3333333.mp4

异常上电波形:

异常上电波形:

已测试:

1、我之前进行过 ABA 交叉试验;芯片有故障;

2.测试过程中,显示屏和其他负载没有连接;消除了负载过载的问题;

3.重新启动失败现象复发的可能性较小;

4.查看上电期间的波形后发现、上电期间电压在 ms 等级下快速增加、断电期间电压下降缓慢

5.从上面的波形可以看出、芯片中两个可以工作的引脚不能产生正常的电平。 他们一直在努力,但却无法提供正常水平

目前,我们无法确认问题的原因。 请寻求帮助以解决此问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!

    您能回答 几个问题吗:

    发生故障时、您能否测量 ACDET 引脚上的电压?

    什么是适配器输入电流/电压?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯蒂安:      

        非常感谢您的回复!

    适配器的输入电压为12V5A、ACDET 电压为2.6V

    请参阅!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!  

    这是一种奇怪的情况。 我还有几个问题:

      发生此故障时是否连接了蓄电池?

    如果有蓄电池、蓄电池电压是多少?

    当故障发生时、您可以向我发送寄存器值吗?

        当故障发生时、您能否发送 ACOK 引脚和 VCC 引脚的波形

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯蒂安:

    非常感谢您的回复!

    发生此故障时、蓄电池未连接。
    仅在没有故障时的 acok 波形如下所示:


    1.设备

    2.6V 输出

    3. Acok

    4.电源

    这是从上到下的波形顺序、而不是通道顺序

    请参阅!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!

    感谢您提供此信息。 但是、出现故障时我需要此波形。 我需要知道、当出现故障时、这些波形会发生什么情况、以便缩小导致此问题的可能原因。

    您是否还能在出现故障时提供寄存器值。

    此致、

    Christian。