This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:可在高达120A 的电流下堆叠3×电阻、具有均流功能

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234061/tps543c20-stack-3-for-up-to-120-a-with-current-share

器件型号:TPS543C20

大家好、

我计划使用 3倍可堆叠 TPS543C20RVFT 以生成0.85V 和100A。  TPS543C20RVFT 是否可用于3x 可堆叠格式。 请确认。

谢谢。

Shifali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS543C20可在3x 可堆叠模式下使用。 RT 引脚可用于将跟随器器件交错120度和240度。 请参阅数据表中的表4。

    此致、

    Britton