This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650最大充电电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233914/bq24650-bq24650-maximum-charge-current

器件型号:BQ24650

您好!

我们在 生产中使用了 BQ24650的电路板、其最大充电电流为4A (使用6.8uH 电感和10毫欧感应电阻)。
该板运行良好、性能出色、并可达到  4A 的最大充电电流。

我们正在启动一个新项目、在该项目中、最大充电电流不会超过750mA、因此宜使用一个15uH 电感器和40毫欧的电阻器来实现1A 的最大负载电流。

此解决方案的缺点是、我们需要储备更多的元件来制造两种电路板模型。

那么问题就是、使用专为4A 充电设计的充电器时、我们知道充电电流永远不会超过750mA、在这种情况下会有什么折衷。

效率会降低还是类似?


我们描述的解决方案的折衷之处是什么?

我提前感谢您的评论。

此致

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我可以想到两件事:

    1. 如果转换器在不连续导通模式(DCM)而非连续条件模式(CCM)下工作、效率会更差。  您可以使用以下公式来确定 DCM 到 CCM 转换的位置、其中 io (Crit)=纹波电流/2、TS = 1/fsw。

    2.由于 RSR 较小,端接准确度会更差。   

    此致、
    Jeff