This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:迁移到 TUSB1046A-DCI

Guru**** 2515405 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TUSB1046A-DCI, TUSB1046EVM, TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233443/tusb1046evm-migrating-to-tusb1046a-dci

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1046A-DCITUSB1046-DCI、USB2ANY

大家好、

客户正在使用 TUSB1046EVM 开发 TUSB1046A-DCI 项目 。 不过、EVM 中安装的芯片是  TUSB1046-DCI。 我检查了这些器件的差异、似乎唯一的区别是 TUSB1046A-DCI 的集成 DCI 。 我想知道 在将 EVM 的主题更改为 TUSB1046A-DCI 时、是否应应用任何开发代码/配置?

谢谢你。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin 酒店

    TUSB1046-DCI 和 TUSB1046A-DCI 可使用相同的 PD 控制器固件。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

      是否可以使用 TUSB1046A-DCI 替换 TUSB1046-DCI、是否正确? 您还能否建议将哪个 I2C 编程器用于 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 TUSB1046-DCI 替换为 TUS1046A-DCI、因为它们在功能上等效。

    对于 I2C 编程器、可使用 Total Phase Aardvark I2C 控制器、 https://www.totalphase.com/products/aardvark-i2cspi/ 或 TI USB2ANY I2C 控制器。

    谢谢

    大卫