This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:达到25V 时无输出

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233913/lm5122-no-output-while-reach-to-25v

器件型号:LM5122

尊敬的

目前、LM6424的使用、升压 LM5122、最大输出电压25V、由于能量电感的瞬时存储、示波器的测量电压冲到27V、捕捉 MCU 对数信息、发出音调时、触发 LM6424产生过压保护无输出、 客户希望达到输出电压25.5V 临界值、释放电感器电路以确保 LM6424可以继续输出

  有任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您能否说明一下 LM5122有什么问题、以及此器件的规格(输入电压范围、输出电压、最大负载)是什么? 您能否附上开关节点、输出电压、CSN/CSP 和 SS 引脚的原理图和示波器快照? LM6424是哪种类型的器件? 我们期待您的回复。  

     

    此致、
    演示