This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:电压输出不符合公式

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233885/lm3488-voltage-output-not-as-per-the-equation

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:TIDA-010057

您好!

我使用 LM3488MM 根据参考设计 TIDA-010057生成+/-80V。 但我得到的电压仅是+/-40V。 电阻器已根据数据表和参考设计中的设计公式放置。

FB 引脚上的电压为0.4V、而不是1.26v。

您能否说明一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您能否提供有关此问题的更多详细信息? 对于  TIDA-010057设计、是否有任何更改? 您能否与 Vout、FB、ISEN 和 DR 引脚以及您的完整规格(输入电压范围、最大负载电流、开关频率)分享原理图、示波器快照? 我们期待您的回复。  

     

    此致、
    演示