This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:BT 模式类别识别

Guru**** 2384560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232506/tps2373-bt-mode-class-identification

器件型号:TPS2373

您好!

我们阅读了 TPS2373的数据表、似乎无法区分5类和6类、7类和8类。  

您能告诉我们在识别5类与6类、7类与8类时可以参考哪些信号吗?

非常感谢、

Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的提问。 TPS2373无法 识别 5类和-6类、或7类和-8类。

    TPH、TPL、BT 主要用作 PD、指示其连接的 PSE 类型。 对于 PSE 方面、3类 PSE 可同时适用于5类和6类;4类 PSE 可同时适用于7类和8类。 因此、没有5类和-6类、或者7类和-8类的拆分。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、

    非常感谢您的确认。

    TI 是否有 PoE PD 解决方案来确定这些类别? 5与6、7与8?  

    或者这是业界的共识、只需识别3型和4型?  

    非常感谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    TI 是否有 PoE PD 解决方案来确定这些类别? 5与6、7与8?

    -我们目前没有 PD 产品可以识别 TPH/TPL/BT 引脚中的5与6。

    或者这是业界的共识、只需识别3型和4型?  

    -我不是100%确定其他供应商的解决方案,但 PD 一般通过计算分类事件的数量来告诉它连接的 PSE ,但5类和6类都有相同的4个事件,例如当与3类或-4类 PSE 连接时。 对于 PD 本身、它应该知道它属于哪一级、并配置了适当的 CLSA 和 CLSB 电阻器。 PD 不知道的信息是它连接的 PSE 类型(或 PSE 是否无法支持全 PD 功率并需要进入功率降级模式)、这将显示在 TPH/TPL/BT 引脚中。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang,

    非常感谢。

    Jeff