This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54283:使用具有宽输出电流范围的 TPx8x 设计宽输入范围的双路降压转换器(24到5V 至5V)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233619/tps54283-designing-wide-input-range-dual-buck-converter-24-to-5v-to-5v-using-tpx8x-with-wide-output-current-range

器件型号:TPS54283
Thread 中讨论的其他器件:TPS54286

大家好!

我目前正在使用 TPS54x8x 开发双路降压转换器、以将24V 输入电压转换为双路5V 输出电压。 在 TPS54286的数据表中、第42页是一个针对相似应用的设计示例(示例2)。

(VIN = 22至26V)输出2 --> 5V @ 2A。 在此应用中、指定的输入电压范围为22V 至26V。 为什么输入电压范围这么小? 允许输入电压范围在10V 到28V 之间的设计提示是什么(当然 Vout1必须小于 Vin、在我的应用中也是5V = Vout2)

此外、还必须支持大约50mA 至1A 的宽输出电流范围。 这是可行的吗? 目前、我在 Vout 上看到巨大的电压纹波。 我将 MLCC 用作输出电容器。 使用 Elko (100µF)而不是 MLCC 很重要吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    感谢与我们取得联系!

    请分享您的原理图和问题波形(Vout/SW/IL)。 我会审查并反馈您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    此处是两个类似输出级之一的原理图。 我将尽快提交测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我的同事将于下周一向您提供反馈!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    原理图显示输入电压范围为10V~30V、但器件不支持30V 的输入电压、建议的最大输入电压为28V。

    2、 电阻分压器设置0.8V*(27k+6.8k+390)/390+6.8K)=3.8V,不是你第一次提到的5V,请查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miranda、是的、你是对的。 我忘记告诉大家、 电源上有一些限制元件、因此稳压器上的最大电压低于28V。  

    此外、还不清楚、如果输出电压 HAST 为5V 或3.8V、这就是为什么要分析 FB 电阻分压器的原因。 FB 分压器的另一个版本(对于5V 输出)为27k 和5k14。 现在应该很清楚了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我懂了。

    我想您的问题是、器件在 DCM 模式下工作、这会导致较大的 Vout 波纹(如右图所示)。

    您是否接受添加虚拟电阻器负载? 以增加 Iout 并确保器件在 CCM 模式下工作、该模式具有更小的 Vout 纹波(图片见左侧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:  

    对于额外的虚拟电阻器、需要的最小电流是多少? 是否有其他有用的解决方案、例如更高的电容或电感?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    这取决于您的实际 Iout。 您可以测量 SW/IL 波形、以检查在应用中有多少仿真电阻将进入 CCM 模式。

    使用较大的 Cout 和 L 也会降低 Vout 纹波。 候选时间常数。