This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:TPS62870QWRXSRQ1

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233912/tps62870-q1-tps62870qwrxsrq1

器件型号:TPS62870-Q1

大家好

我们正在使用  TPS62870QWRXSRQ1稳压器进行1.1V 电源轨转换、如何获得1.1V 作为输出、此外、我们还需要为该电源轨执行+/- 10%的电压裕量。 因此、我们将 DAC53204RTER 用于电压裕量调节。 我们想知道是否可以将此 DAC 用于电压裕量调节、以及需要在哪个引脚上连接此 DAC、 由于我们要将 VOSNS 引脚连接到负载以进行遥感、我们 不希望将 DAC 连接到此 VOSNS 引脚、因为我们需要单独的引脚进行感测。 是否还有任何其他选项来连接它。 请帮助我们解决这个问题。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    我将关闭此线程、因为另一个线程正在进行中。

    谢谢。

    Tanve.