This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3102-Q1:LM3102-Q1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231443/lm3102-q1-lm3102-q1

器件型号:LM3102-Q1

大家好

我有关于  LM3102-Q1的问题

数据表显示最大 Vout 为7V

运行仿真 Vin 为30V Vo 28/2A。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    最小输出电压为0.8V。 您可以在应用中使用它。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉