This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:PSpice 仿真(电感器电流峰值)

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228839/tps55288-q1-pspice-simulation-inductor-current-peaking

器件型号:TPS55288-Q1

大家好。
使用 TI 的 PSpice 仿真 TPS55288Q1。
不过、在仿真中、电感器电流在溅出之前不存在、如下图所示。


这种现象的原因是什么?

可能是因为补偿电路?
是因为电容器容量? (输入或输出)
可能是因为电感器容量?


仅供参考、输入为9V、输出为14V/6A (升压)

输入电容器20uF/输出电容器。 274 μ F

电感器2uH