This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:TPS62870QWRXSRQ1:计算

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233941/tps62870-q1-tps62870qwrxsrq1-calculation

器件型号:TPS62870-Q1

您好!  

我们将使用  TPS62870QWRXSRQ1进行1.1V 转换、我们需要知道如何计算电感器值、输出电容器和补偿网络参数。 因为该器件在 Power Bench 中没有进行仿真。

请帮助我们尽快解决该问题。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    数据表第 10.2.2节中的公式用于计算电容器、电感器等外部元件、这会有所帮助。  

    我找到了适合器件的 Webench 模型。 您可以再次检查吗?  

    如果它仍然不起作用、请告诉我。 我们将根据您的运行条件要求帮助您选择正确的外部元件。

    此致、

    Tanve.