This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288输出电流限制错误(WEBENCH)

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233862/tps55288-tps55288-output-current-limit-error-webench

器件型号:TPS55288

您好!

我有一个项目需要宽输入电压范围(8V-36V)和尽可能大的电流。 (Vout=3.3@7.5A)由于功率不足、我想使用2个 TPS55288、每个7.5A。 这会导致49.5W@15A 的最大输出功率。

由于3.3V 电压轨的电流通常约为10A-12A、因此、我希望在默认情况下激活电流限制、以最大程度地降低 FET 的温度和磨损。 如果系统随后在启动时注意到组件发生了变化、则系统应在没有电流限制的情况下启动、然后测量消耗量并保存配置文件。

我遇到的问题是、当激活电流限制且最大电流大于7A 时、WEBENCH 会给出错误。 因此、我想知道导致电流限制误差的原因(如下所示)、以及可以对其采取哪些措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您联系 E2E。  

    我会在星期一作答。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我是否可以知道这里的产品类型和应用是什么?

    由于输入电压约为8V 至36V、我认为此处降压器件更合理、因此使用降压/升压器件的原因、您有什么其他原因吗?

    顺便说一下、我在 Webench 页面上没有看到任何错误、您能在这里检查我的参数吗?

    webench.ti.com/.../29

    此致、

    布莱斯