This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:使用两个背对背电子保险丝(OUT - IN - OUT)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233981/tps2597-using-two-efuse-back-to-back-out---in-in---out

器件型号:TPS2597

我将使用两个 TPS2597电子保险丝背靠背形成具有保护功能的双向总线。 如果我将电子保险丝连接到像 OUT - IN - OUT 这样的串联点并向任一 OUT 引脚提供输入电压、我能否确保内部 nfet 在输入电压足够高时会开始为 OUT - IN 电子保险丝传导? 因为体二极管输入引脚会有电压、但关于 nfet 是否不导通以及所有负载电流都流经体二极管、我不太担心。 我不希望这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tehe、

    这种方法应该起作用。 您可以从 TI.com 订购器件 EVM 并在最终确定设计之前对其进行测试。  

    此致

    Kunal Goel