This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5H:适用于 IBB 配置的定制 UVLO

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233925/tpsm5601r5h-custom-uvlo-for-ibb-configuration

器件型号:TPSM5601R5H

我想使用 TPSM5601R5H 从28VDC 转换到-8VDC。 这意味着使用 SNVA962中所述的采用 IBB 配置的器件。 我在输入电压= 5VDC 时需要自定义 UVLO。 在标准降压配置中、这是通过 Vin、ENABLE 和 GND 之间的电阻分压器实现的。 但在 IBB 配置中、使能基准为 Vout 而不是 GND、如应用手册中所述。 该应用手册介绍了用于电平转换的 NMOS/PMOS 电路。 但我无法看到如何使用该电路来实现特定的输入 UVLO 值。 是否需要专用的比较器 IC (在 Vin 和 GND 之间带有一个电阻分压器)来实现? 然后、比较器的输出将作为应用手册中指定的 SYS 使能的输入。

我不打算在系统中使用任何其他负电压、因此我想我需要对 EN 引脚进行某种电平转换。

此致

Lars.