This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:请检查我有关 LM3409HV 应用的设计

Guru**** 2538580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232983/lm3409hv-please-check-my-design-about-lm3409hv-application

器件型号:LM3409HV

您好!

请检查我有关 LM3409HV 的设计?

该应用是 Heliport LED 驱动器。

LED 模块由5个串联和5个并联组成。 每个 LED VF 为3V、我想将它的电流驱动为350mA 至1A。 (Cree/ XPGDWT-U1-0000-00E5E)

(但它将使用350~500mA。)

我将使用 电位器(VR1)控制输出电流。

我想它调节输入 IADJ 引脚处的基准电压。

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlMItlmvhQ5N00PlqSImHqpkfzCbhRsk?usp=sharing

因此我设置附件文件等因素、并计算电阻器、电容器等其他值

我将我的 google 驱动链接上传的原理图和计算文件。

请检查错误的点和反馈给我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只能附加文件吗? 该链接不适用于我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何附加文件。

    只需拖放即可。 哈哈

    总之、我附加了文件。

    请检查它是否有效。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../6064.LM3409HV.pdfe2e.ti.com/.../LM3409HV-Factors.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q2为 PFET、漏极需要连接到开关节点、源极连接到 CSn。  

    IL-MAX 计算高达5.25A、 SRR6028-7R3Y 为2.2A 电感器我在网站上检查后、请仔细检查、饱和电流应在操作范围内高于 IL-MAX、并留有一定的裕度(如20%裕度)  

    R71和 R78的尺寸和额定功率是多少? 由于电流超过5A、因此需要考虑功率耗散。  

    此外、R78 = 3K 应该是错误的。 电阻器上的功率损耗将高达75KW  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我将更改电感器、饱和电流高于 IL-MAX 值。
    而且我漏掉了更改电阻器的大小。

    R71将更改功率电阻、如 DIP 类型。
    R78是 mΩ 电阻器、其值必须根据电流感应 IC (INA190A3IDCKR)进行更改我想它的值是几十 μ H

    还有其他需要检查的东西吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他的应该可以。