This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:S-19902AA-A8T1的替代产品

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231984/lmr50410-q1-replacement-of-s-19902aa-a8t1

器件型号:LMR50410-Q1

大家好、

我正在寻找 TI P2P 解决方案可以替代 S-19902AA-A8T1 (S-19902A/19902B/19903A/19903B 系列开关稳压器(ablic.com))

目前我找不到 P2P 解决方案、但  LMR50410-Q1具有类似功能。 您能不能帮助我再次确认 LMR50410-Q1是替代 S-19902A 的最佳解决方案? 谢谢!

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、这个芯片我们没有 P2P 解决方案。  请与客户确认开关频率。  我们的1A 及以下转换器基本是固定频率(700kHz、1.1MHz)。  但您发送的频率是2.2MHz。  如果开关频率无关紧要、可以考虑推荐以下芯片。 具体选择取决于客户需要经济高效还是良好的性能。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    Br、

    吉米