This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630702EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM, TPS630702EVM, TPS63070EVM-693, MMWAVEPOEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226583/tps630702evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS630702EVM
主题中讨论的其他器件: TPS63070EVM-693MMWAVEPOEEVM、LMX2694EPEVM

你好

请您能否提供 TPS630702EVM 的 CE/EU 符合性声明?

我在 TI 网站上找不到它。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    我恐怕我们没有这个,它的作用是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TAO

    当然,我要解释:

    请求是由于制造商(您/ T.I)和进口商(美国/贸泽美国)承担的法律义务:

    当制造商将 CE 标志应用于其产品时、他们有义务起草 CE/EU 符合性声明、并对其要求 CE 的产品的 CE 符合性承担全部责任。
    所有 CE 指令中都明确了此义务、例如 RoHS 指令2011/65/EU 中包括:

    制造商还必须确保 CE/EU 符合性声明 是最新的、并从上次销售开始保存10年。  要访问 RoHS 指令 、   请单击此处-请参阅第7条、制造商应承担的义务、c 和 d 点

    Mouser USA 是德州仪器的分销商、也是将产品销售到欧盟的进口商。

    进口商对制造商负有类似的义务、即他们必须对所有带有 CE 标志的产品存档 CE/EU 符合性声明、并将这些 CE/EU 符合性声明自上次销售起保存10年。

    没有 CE/EU 符合性声明即违反了德州仪器(TI)制造商和我们美国 Mouser 的合规性。  

    我们最近发现该产品(在我们的产品系列中正在供货)带有 CE 标志、并且我们的记录中没有 TI 的 EU 符合性声明、因此请求您提供支持。

    我相信以上内容足以作为解释、但您也可以在欧盟蓝指南中找到更多有关 CE 标志产品制造商的 CE 合规要求和义务的信息-访问 此处

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    我想我明白你的观点,但恐怕我们要花很长的时间才能获得行政长官的声明。 此外、由于它是非常旧的器件、我想我们不会尝试获取 TPS630702EVM 的 CE 声明。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TAO

    我很欣赏这款产品是在一段时间前推出的、但是它并不过时、据我所知、它仍在由 T.I.生产。 贸泽仍有库存。

    通常、产品为 CE、因为在 RoHS 指令的范围内、T.I.只需要证明产品符合 RoHS 标准就可以发布 EU 符合性声明。

    示例类似产品 TPS63070EVM-693 -请参阅链接访问: TPS63070EVM-693  EU 符合性声明(DoC)

    此外、我们还遇到了旧的现有 TI 产品的其他情况、这些产品带有 CE 标记、但缺少 CE/EU 符合性声明、TI 始终努力填补符合性差距并发布所需的文档。

    示例1) MMWAVEPOEEVM(另一个电源管理 IC 开发工具)一个旧的 ,但仍然活跃的电路板,在类似的情况下,即 CE 标有 T.I.但 CE/EU 声明缺失。 查看后、负责此产品的 TI 团队解决并发布 CE/EU 符合性声明-请参阅链接访问:  MMWAVEPOEEVM EU 符合性声明(DoC)

    示例2) LMX2694EPEVM (不同的产品,但情况相同),即旧的但 仍在使用的 T.I 产品,缺少 CE/EU 符合性声明。 我提出了请求、并由 T.I.团队负责为要发布的欧盟声明而组织的产品。 请参阅链接访问: LMX2694EPEVM  EU 符合性声明(DoC)

    考虑到该产品在 TI 仍在供货、并且这是一项法律要求、我不理解您不要求发布 EU 声明以解决合规性差距的原因。 请务必要求您与合规团队进行内部审查。

    提前感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    明白了。 让我有一个内部讨论、并尽快反馈给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您能告诉我最新情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    我的 主管仍在进行国内商务旅行。 我将在下周向您提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    很抱歉、在与我的主管讨论后、我们没有足够的资源来做这项声明。 如前所述、这 实际上是一款旧器件、需要很长时间。

    此致