This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:双向逆变器的正弦波充电电流是否对 bq34110的电流采集产生不利影响?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233937/bq34110-does-the-sine-wave-charging-current-of-the-bidirectional-inverter-have-an-adverse-effect-on-the-current-acquisition-of-bq34110

器件型号:BQ34110

TI 大师、

我们将采用16S4P LFP 磷酸铁锂电池封装、使用 bq34110作为电量监测计。

但我们发现、当双向逆变器给电池充电时、充电电流具有正选择曲线、如下图所示。

最大充电电流为55A、最小充电电流为25A、偏差为30A。 正弦波的变化周期为8.6ms。

bq34110能否准确地收集该正弦波电流?

是否存在收集不准确的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jmyang、您好!

    集成库仑计数器可测量此电流、因此我认为 bq34110将能够准确测量此类电流