This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:在我对电路板进行编程后、BQstudio 无法检测到它

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226806/bq34z100evm-bqstudio-does-not-detect-the-board-after-i-programmed-it

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIOEV2400

大家好、我遵循了 bq34z100 EVM 用户指南 、一切都很顺利、直到我不得不对新固件进行编程为止...这样、无论什么情况、bqStudio 都无法自动检测到电路板。

我尝试了以下方法:

  • 更新 EV2400固件
  • 安装最新版本的 Studio
  • 尝试对不同的编译进行编程(不断说明没有器件确认)

我在打开 bqStudio 时可以看到 EV2400符号和版本号、就这样了。

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手动选择 bq34z1100、然后再次尝试对固件进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。 我已经尝试过这样做、但收到器件的"无应答"或 执行固件失败。

    请注意、我也曾使用 EV2400版本0.32和以下所有版本进行过此尝试:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    在 Advanced comm 选项卡上、尝试从寄存器地址0x00读取2个字节。

    分别尝试使用 I2C 地址0xAA 和0x16、然后告诉我这些 I2C 地址中的任何一个是否有响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、这是我得到的结果:

    另外、这里是我的板的外观(所有外部 LED 都亮起)。 我不知道如何测试硬件问题或烧毁芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    由于您将应用4V (单节电池),因此请确保跳线设置正确(根据用户指南)以进行单节电池操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    已正确配置:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    我认为与高级通信的检查是不正确的

    情形1: I2C 地址=AA 起始寄存器=00读取2个字节

    CASE2:  I2C 地址=16 起始寄存器=00读取2个字节

    看看这些情况中是否有任何一个给出了响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我也这么做了,它再次给出了错误:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    监测计似乎未通电或以某种方式损坏。  检查 REGIN 和 REG25、查看它们是否为标称值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我刚刚使用4V 电源对其进行了测试、Regin 为4V、而 REG25为3.75。 (我认为 REG25应该是2.5V?)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    是的、REG25应为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shirish、

    我可以更换 bq34 IC、但想知道是否应该检查其他可能导致这个问题的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    如果器件根本没有响应任何 I2C 地址、则它会砖化。 我假设您已经检查了跳线和连接、