This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:当 VBUS 较差时发出 VSYS DROP

Guru**** 2514245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234904/bq24179-issue-vsys-drop-when-the-vbus-is-poor

器件型号:BQ24179

大家好、

   在 客户的测试中、充电器会首先以8.8V 的电压为电池充电。 然后、负载在大约1.5A 时开始工作。 但负载不支持此类电流。 当负载开始工作时、客户发现 VSYS 为4V、以黄色标记。 然后 VSYS 返回到7V。

   

    在我看来、较差的 VBUS 无法支持1.5A 负载、因此 Vbus 会下降并触发 Vindpm、VSYS GO 熔断 Vsysmin、电池 FET 掩盖了支持负载。 那么、我的问题是、我们是否有方法可以避免 VSYS 变为4V。

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    您的评估是正确的、但电池电压高于 SYSMIN、V (SYS)下降至电池电压。  从示波器图可以看出、1.5A 负载瞬变非常快、并且由于充电已终止或禁用、BATFET 开启速度不够快、这会导致下降。  SYS 或 BAT 上的电容越大、有助于更大程度地减小骤降。 此外、电池和 BAT 引脚之间必须有大量串联电阻、才能产生从8.8V 到7V 的压降。

    此致

    Jeff