请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24179 大家好、
在 客户的测试中、充电器会首先以8.8V 的电压为电池充电。 然后、负载在大约1.5A 时开始工作。 但负载不支持此类电流。 当负载开始工作时、客户发现 VSYS 为4V、以黄色标记。 然后 VSYS 返回到7V。

在我看来、较差的 VBUS 无法支持1.5A 负载、因此 Vbus 会下降并触发 Vindpm、VSYS GO 熔断 Vsysmin、电池 FET 掩盖了支持负载。 那么、我的问题是、我们是否有方法可以避免 VSYS 变为4V。
您的
不适用