主题中讨论的其他器件: EV2400
我已经能够从 BQ25731 5V/9V/12V/15V/20V 供电而不会出现任何问题、但从 Vbus 汲取电流时出现问题、我已设置了电流寄存器、但例如当我通过高于1A 的电流时、OTG 会关闭。
是否需要配置任何寄存器或硬件设置来防止发生这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jacob:
这是我写入寄存器的内容:
i2cset -y 1 $Chrg 0x34 0x34
i2cset -y 1美元 CHRG 0x35 0x14
i2cset -y 1美元 CHRG 0x00 0x4E
i2cset -y 1美元 CHRG 0x01 0x6f
以便打开 OTG
然后、我配置电压和电流:
i2cset -y 1美元 CHRG 0x09 0x7f 
上面的参数设置了最大电流
i2cset -y 1 $Chrg 0x06 0x10
i2cset -y 1美元 CHRG 0x07 0x27
以上特性将电压设为20V
此外、当我读取充电器状态寄存器20h 时、我会收到"Fault_OTG_UVP"错误