This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:ADC 前端和 ADC 数字滤波器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234808/bq40z80-adc-frontend-and-adc-digital-filter

器件型号:BQ40Z80

您好!

ADC 前端和 ADC 数字滤波器之间的区别是什么?

BQ40Z80使用集成式 Δ-Σ 模数转换器(ADC)进行电流测量、电池电压和温度测量。

ADC 前端和 ADC 数字滤波器会转换 ADC 吗? 如果愿意、总 ADC 转换时间为31.25ms + 250ms?

谢谢。

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    该电量监测计具有2个 ADC、其中一个专用于库仑计数(如数据表中指定的那样)、该 ADC 具有连续采样功能、并每250ms 完成一次可读取的转换。 其他 ADC 在其他信号、电压和温度之间进行多路复用。 每个测量值都要短得多、可能是32ms 或16ms。

    此致、

    Wyatt Keller