This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:零输出电压(应为1.2V)

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231432/tps53319-zero-output-voltage-should-be-1-2v

器件型号:TPS53319

您好!

我的应用将电压从两节锂离子电池(大约5~9 V)转换为1.2V、3.3V 和5.0V。 我有三个 TPS53319控制器来完成它的工作。

我将测试1.2V 的电压、但它提供的输出为零。 我可以看到的唯一输出是在 Vin 的上升沿期间、Vout 上有500ns 长的4V 脉冲。 这是我的原理图、来自 Vin 上升沿的示波器图像。

在 VREG 上测得的电压为5.0V

我确实看到我直接将 EN 连接到 Vin 犯了一个错误、因为 Vin 范围 超过 EN 的最大值。 但目前我要在输入电压为5.5V 进行测试、因此我认为这肯定不是我的零输出电压问题的原因。

任何帮助都很好。 谢谢

原理图如下所示:

Vin 的上升沿(探头1是 Vout、探头2是 Vin、探头3是 LL)

放大了 Vout 脉冲(探头1为 Vout、探头2为 Vin、探头3为 LL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 C36和 R59应该相反。 修复该问题后、它能够在高达8A 的输出电流下正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您解决了问题。   你打开并解决了 问题如此之快、我错过了该帖子。  

    此致、

    大卫