This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003充电电流

Guru**** 2500735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232916/bq51003-bq51003-charging-current

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

您好、专家:

我是代表客户发布此帖子、需要您的确认。

我在该 IC 的数据表中找不到该 IC 的充电电流范围、因此我只想确认该参数
您能告诉我 BQ51003的充电电流范围是多少吗?
 
我刚刚仔细检查了该部分、它显示了如何使用 RILIM 值来更改输出电流、但没有显示电流的范围是正确的?
BQ51003是否具有它可以输出的最小电流?
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    BQ51003是一款无线电源5V 电源、专为最大输出电流500mA 而设计、可通过 ILIM 引脚进行设置。  作为一个电源、最小电流为0mA。   

    可使用单元为电池充电器 IC 供电、请参见 TIDA-00318。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的支持。

    客户计划使用它对3.7V 200mAh 锂聚合物电池进行无线充电。 我是否应该将 RILIM (R1 和 RFOD)设置为使 IILIM = 200mA (这是正确的计算方式)?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    我是否应该设置 RILIM (R1 和 RFOD)以使 IILIM = 200 mA (这是正确的计算方式)?

    Bill J --是的--把 R-FOD 设置在200到225的范围内,对于200mA,R1大约为1345欧姆。 如果您希望增加一点裕度、请减小 R1、220mA、而不是200mA。