This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:直流/直流降压选择

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234739/lmr43620-dc-dc-buck-selection

器件型号:LMR43620

尊敬的:

客户需要直流/直流降压。 具体要求是、输入端子支持9-36V、输出约为21V、电流为2-3 A、纹波应尽可能小、约为10-20mV。 哪种型号是主要建议?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    选择器件的最佳方法是转到 TI 网页并搜索合适的器件。

    Webench 可用于根据您的选择设计稳压器。

    当然、当输入电压低于输出电压时、不会调节输出。

    您可以使用 Webench 测试 LMR43620、看看它是否满足您的要求。

    谢谢