This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:DCP 模式仅提供500mA 电流

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546EVM-064, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228205/tps2546-dcp-mode-give-500ma-only

器件型号:TPS2546

您好、专家!

我发布此查询是为了向客户进行澄清

客户正在使用此模式(请参阅下面的图片)。  

他们不能获得超过500mA 当充电的安卓手机在45%电池充电.  但是、当使用 COTS 充电器时、它们可以获得超过1500mA 的电流。

可能的原因是什么?  

以下是完整的详细信息:

我们的应用是纯 DCP 模式、如前所述、我们无法在0010 CTL/ILIM_SEL (DCP_AUTO)设置上实现快速充电、最好的做法是仅实现大约500mA。  

我还尝试了 DCP_Force 模式设置、即下面突出显示的 CTL 设置。  在此模式下、我只能获得低于300mA 的电流。  我用 Android 和 iPhone 手机尝试了它。  让我吃惊的是、如果我使用 COTS 充电器、通过使用我正在使用的同一移动设备、我可以获得超过1.8A 的电流。

一般而言、我已尝试了所有 DCP_Auto 模式和 DCP_Force、但无法获得高于500mA 的电流。

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您能否检查它们是否正确设置了 ILIM_HI 电阻器?

    请参阅9.2.2.1节"电流限制设置"。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、并且 ILIM_HI 设置为16.9K。  客户使用 TPS2546EVM-064进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    我可以知道输入源和功能是什么吗? 您是使用 AUX 输入还是主机侧 USB 连接器作为输入?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用 AUX 输入进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    规格。 一旦我收到 EVM、我就会在我的终端上测试它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ernest 和 Tommy、

    你们身边的测试有没有更新?

    Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国 因纪念纪念日而不在办公室。

    收到 EVM 后、我会立即检查此问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这方面有什么更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天收到了 EVM。 我将在星期五结束前更新调查结果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用三星测试了设置、我可以看到1A 的充电电流。

    请记住、DCP 电流广播仅广播设备能够提供的电流。 实际消耗的电流取决于用电器件想要获取的电流大小、并且 TPS2546无法控制这一点。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的反馈。

    您能告诉我您使用的三星手机型号和电池电量吗? 我完全同意、实际消耗的电流取决于用电器件要承受的大小。  

    我对 EVM 进行的最后一次测试是使用 Samsung S5、在50%电池电平下、我只能消耗600mA 的电流。 如果使用 COTS 壁式充电器、可以轻松地绘制1A。 您是否认为我使用的 EVM 可能存在故障?  

    Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在测试中使用的三星手机是 S20 5G SE (充电端口是 Type-C)。 电池电量约为54%。

    我认为这可能与充电端口类型有关。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    他们 还使用三星 Galaxy S5进行测试、这是否是他们可能错过的任何其他问题? EVM 是否可能出现故障?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了确保三星 Galaxy S5的充电端口是 micro-USB,正确吗? 由于我测试的手机有 Type-C 端口、因此结果可能无法100%兼容。  

    他们是否已尝试将 Type-A 公端口插入 Type-A 端口并检查所看到的充电电流?

    此致