This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:有关 TPS92515和 TPS92515HV 测试过程的问题。

Guru**** 2502285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92515HV, TPS92515HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234728/tps92515hv-question-about-test-process-of-tps92515-and-tps92515hv

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92515、、

大家好!

我的一个客户 面临由于较长的交货周期而出现的 TPS92515交货问题。

目前、他们有以下问题。  
请你给我答复吗?


他们正在考虑使用 TPS92515HV 或 TPS92515HV-Q1来代替 TPS92515
但是、他们 必须 在公司重新运行器件可靠性测试、这是他们公司很长的时间来规定的
如果 TPS92515和 TPS92515HV 或 TPS92515HV-Q1的晶圆工艺和测试项不同、  

他们的问题是...
TPS92515HV 或 TPS92515HV-Q1晶圆处理和测试项是否与 TPS92515不同?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    HV 和非 HV 具有相同的工艺、封装和制造流程。  从测试点来看、非 HV 是 HV 的一个子集。  高电压器件可用于非高电压应用、但反过来则不行。  客户可以在其非 HV 应用中使用 HV 或 HV-Q1。

    -弗朗西斯·豪德