This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234585/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

大家好  

我有疑问需要您的帮助。

对于 BQ79616和 MCU 之间的通信、芯片数据表建议的解决方案是菊花链通信方法、并且需要在 BQ79616和 MCU 之间添加 BQ79600通信转换芯片。

是否可以在不使用菊花链通信的情况下通过 MCU 与 AFE 进行通信、并 减少通信转换芯片 BQ79600。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    您是否使用 SPI 或 UART 从 MCU 到 bq79616进行通信? 因此、您需要在两者之间使用 bq79600。  

    谢谢!

    海伦