This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:询问 BQ25180充电器 IC -电池电压范围和欠压指示

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234751/bq25180-inquiry-about-bq25180-charger-ic---battery-voltage-range-and-under-voltage-indication

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ25150

德克萨斯州达拉斯 TI 支持团队

我目前使用 BQ25180充电器 IC 作为电池供电的远程无线开关。 但是、我遇到了一些关于电池电压范围和欠压指示的问题。 非常感谢您协助澄清以下问题:

  1. 根据数据表、BQ25180的建议 Vbat 电压范围为2.2V 至4.6V。 但是、当我仅依靠电池电源使用电路时、电源会在3.00V 时切断。 您能否解释一下为何即使指定的 Vbat 电压范围包括低至2.2V 的电压、电路也在3.00V 时停止工作?

  2. 我希望电池(Vbat)可提供至少2.4V 至2.2V 的电压。 使用 BQ25180 IC 时、电池的放电电压限制是多少? 了解这些信息将帮助我更好地了解电池的工作范围。

  3. BQ25180充电器 IC 是否在其引脚上提供电池电压的任何指示? 我特别想知道是否有任何方法可以使用 IC 本身来监测电池电压。

  4. 当欠压标志激活且仅连接电池时、电池充电器是否可以工作? 我想知道 BQ25180 IC 的充电功能在这种情况下是否仍能正常工作。

  5. 最后、我如何指示电池欠压且需要充电? BQ25180 IC 是否提供任何特定的指示灯或信号来通知用户欠压情况?

非常感谢您的支持和帮助。 我期待您的答复。

谢谢

Chinmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChinMay:

    欢迎使用 E2E!

    [报价 userid="565333" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234751/bq25180-inquiry-about-bq25180-charger-ic---battery-voltage-range-and-under-voltage-indication ]根据数据表、建议 BQ25180的 Vbat 电压范围为2.2V 至4.6V。 但是、当我仅依靠电池电源使用电路时、电源会在3.00V 时切断。 您能否解释一下为什么即使指定的 Vbat 电压范围包括低至2.2V 的电压,电路仍在3.00V 时停止工作?

    这是由器件中的 BUVLO 功能导致的。  当它检测到电池已降至编程的 BUVLO 阈值以下时、BAT 到 SYS 的路径会自动切断。 要将其设置为2.2V、您需要首先将 BUVLO 阈值设置为2.2V、因为默认为3.0V。 您将在 CHARGECTRL1寄存器中找到该设置。  

    Unknown 说:
    我希望电池(Vbat)能提供至少2.4V 到2.2V 的电压。 使用 BQ25180 IC 时、电池的放电电压限制是多少? 了解此信息将帮助我更好地了解电池的工作范围。

    请参阅上面我的信息。  

    Unknown 说:
    BQ25180充电器 IC 是否可以在其引脚上提供电池电压的任何指示? 我特别想知道是否有使用 IC 本身监控电池电压的方法。

    BQ25180无法以任何方式监测电池电压。 根据您的充电电流、我建议查看 BQ25150系列、因为这些器件具有可监控电池的 ADC 以及其他系统测量结果。  

    Unknown 说:
    当欠压标志激活且仅连接电池时、电池充电器能否工作? 我想知道 BQ25180 IC 的充电功能在这种情况下是否仍然可以正常工作。

    是的、当标志处于活动状态且电池连接时、电池的充电功能仍然正常。 只要您的 输入源能够为 SYS 提供必要的电源并为电池充电、您仍然能够为电池充电。  

    Unknown 说:
    最后、如何才能表明电池欠压且需要充电? BQ25180 IC 是否提供任何特定的指示器或信号来通知用户欠压情况?

    没有任何视觉指示器、但有一个 BUVLO 中断、您可以在系统中使用该中断。  

    此致、

    Anthony Pham