This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:设计帮助

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234816/bq25672-design-help

器件型号:BQ25672

您好、专家!  

我们的客户需要您的专业知识来进行设计。 我代表他们发表文章。

它们需要将系统 SYS 引脚与 BAT 引脚相连以通过电池或充电器或 两者 来运行系统、换句话说、希望仅通过 BAT 引脚来运行系统。 甚至没有电池。  
 
您可以检查一下并提供建议。
提前感谢您。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这样做不会产生问题、但请记住以下几点:

    最大系统电流受充电电流限制。

    2、充电器无法区分系统电流和充电电流,所以即使电池处于电池稳定电压,也可能永远不会报告充电终止。

    3.如果电池深度放电,系统在电池充电后才能启动。  如果系统被连接至 SYS、充电器被调节至一个最小系统电压、这样、一旦电源被加电、系统能够启动。

    此致、

    Jeff