This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:输出与 PROG 引脚设置不同

Guru**** 2550740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234430/bq25672-output-differs-from-prog-pin-setting

器件型号:BQ25672

我用电池充电器制作了一个评估板。 目前没有电池连接、VIN 上仅连接15VDC。
出于某种原因、3S 和4S 设置会有不同的输出。 我获得了以下输出:

1s:3.9V
2S:7.4V
3S:9.5V (原预期为~12V)
4s:12.6V (预期为~14.4V)

I 测量跳线上的电阻值
1s:4.694K
2S:8.16k
3s:13.67k
4s:26.83k

请注意、我在 BATP (引脚16)上犯了一个错误、该引脚本应直接连接到电池。 我将在电路板上对此进行返修、但我认为这不会导致问题发生。

只安装 L6、不安装 L5、而我只使用750kHz 跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    在数据表中:

    SYS 的这些值是正确的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊好的、我看到了、你能否解释一下为什么 TI 选择把它变成 VBATT 呢?

    我确实看到、在 POR 后、我应该能够更改 VSYSMIN 寄存器以将系统电压设置为12V、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    SYSMIN 旨在成为大多数具有 XS 电池的系统 (根据我们与各种客户的讨论)需要启动的最低系统电压。

    此致、

    Jeff