This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:TPS1HB08FQPWPRQ1

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232351/tps1hb08-q1-tps1hb08fqpwprq1

器件型号:TPS1HB08-Q1

e2e.ti.com/.../TPS1HB08_2D00_Q1.pdf

TPS1HB08-Q1 用于驱动汽车信息娱乐系统的12V/10A

请查看原理图并分享反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    薄型、

    • 接地引脚上没有电阻器/二极管网络。 如果需要反极性保护、请参阅数据表中的第9.3.1.4节"电池反向"。
    • 输出端没有电容器。 为优化 EMC 性能、我们建议以下各项(如果没有接地网络、则 IC 和系统 GND 相同):

    • SNS 电阻器为1k。 在一个故障状态期间、这意味着5.3mA 电流将从 SNS 引脚流出、从而产生一个5.3V 的电压。 请确保您 MCU 的 ADC 能够处理此电压、或者添加类似齐纳钳位的东西。  
    • 负载上是否有任何显著的电容或电感(如果有、其值是多少?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在此电路之前添加了反向电池保护电路(LM74810)。 我能否在地面上添加电阻器/二极管网络。

    2.3.6V 是 ADC 引脚的最大输入电压范围

    3.此线路中有六个1000uf/63V 电容。 在此电路中、   使用另一个并联电源器件和并联电路电源32V/7A 和 TPS1HB08来驱动12V/7A