This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864EVM:LP8864硬件未连接

Guru**** 2927790 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP8864EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233174/lp8864evm-lp8864-hardware-not-connect

器件型号:LP8864EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

对不起、我更新 USB2ANY 固件并找到控制器、因此我不需要连接外部12V 的硬件。

 谁能告诉我为什么会出现这张图片呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    这话什么意思? 电源环路采用12V 电压。 器件需要12V 电压才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的 SVC 和 SVD NO SEND 控制器信号、您能告诉我为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 LP8864EVM 提供12V 电源。  当我点击蓝框按钮,我的波形第二张图片查看第一张图片. 我始终显示已连接 LP8864失败  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    这意味着通信不起作用、请按照用户指南设置 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经给了 VBAT+=12V,总是出现这个问题。 如果您不能告诉我确定哪个引脚定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    我记得在另一个线程中、您已经连接了 EVM、但报告了电荷泵故障。

    您可以检查两个版本之间的差异是什么。

    在我这边、请看看 VDD 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian

    我记得在另一个线程中,您已经连接了该 EVM,但报告了电荷泵故障。=>我知道

    但现在始终无法连接硬件

      外部3.3V 的 VDDEXT 提供外部3.3V 的电压。 如果 I 在 VDD=3.29V 的外部、则 VDD=2.892V、但始终显示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 IC 可能损坏了。 你认为这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    因此、在不提供外部3.3V 电压时可以连接到器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、始终未连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    您之前是否曾在中连接过 EVM? 我记得您看到过电荷泵故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、以前可以连接到 EVM、但我禁用了电荷泵、将 VDD 更改为5V、然后它会闪烁、并连接到 EVM、但仍然无法控制 IC。 一段时间后、到达 EVM 后无法连接、我将 VDD 更改为3.3V、但仍然无法连接到 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、 这两个 i2c 地址、lp8864未响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    哦、您没有告诉我器件已刷写。 EVM 好像遇到了一些问题并解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也这么认为,但我们来自台湾。 听说您没有 FAE 负责台湾的 LED 驱动器 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我想尝试一个新的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    我来自产品线、我主要为技术问题提供支持、对于样片或 EVM 申请、我没有回复。 另外、我对台湾的销售团队也不熟悉。 您或许可以在 TI 网站上找到它?