This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:DDA (R-PDSO-G8)和 DDA0008A 封装

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610, LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234113/lmr33610-dda-r-pdso-g8-and-dda0008a-package

器件型号:LMR33610
主题中讨论的其他器件: LMR36510

您好!

我们有两个与封装相关的问题。

 

*1.

DDA (R-PDSO-G8)和 DDA0008A 封装之间有何不同?

我认为 PowerPAD 的尺寸是不同的、但请确认一下。

 

*2.

TI 为 LMR33610使用哪些封装?

请告知我们。

 

谢谢、此致、

服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori:

    两种封装类型的封装外形相同、区别在于散热焊盘的尺寸。

    该器件由两个不同站点使用不同的引线框构建而成。  

    一个站点使用 DDA R-PDSO-G8,另一个站点使用 DDA-0008A。  

    建议 在散热焊盘设计中使用 DDA -0008尺寸、以涵盖两种情况。  

    现在我在 DS 上看到的是 DDA0008J、  

    Elena.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena-San、

    我出错了 TI 器件。  我想了解 LMR36510封装信息。  但答案是一样的吗?

    换言之,客户是否使用"较大尺寸的散热垫"?   请告知我们。

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、

    LMR36510和 LMR33610是相同的软件包。  建议使用尺寸为2.34x2.34mm 的散热焊盘来同时涵盖这两种情况。  原因 是防止 焊料 污染。

    Elena.