This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933DRLR 电感器计算

Guru**** 2535660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234134/tps62933-tps62933drlr-inductor-calculation

器件型号:TPS62933

大家好、

我在设计中使用 TPS62933DRLR 稳压器。 在计算 Vin 为5V、Vout 为3.3V、Iout 为0.5、Fsw 为2.159MHz 且 K 为0.4时、我将使用数据表中给出的电感器公式获取1.85uH。

但是、在 Webench 提供相同的输入时、我得到的电感器值为500nH。  

为什么这种差异发生了? Webench 中是否有任何参数变化?

请帮助我解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muru:

    感谢与我们取得联系!

    我快速检查了 webench 设计、似乎该工具正在使用器件最大负载3A 来计算 L、而不是您输入的0.5A 输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muru:

    米兰达是正确的:在 webench 中使用3A 进行电感器计算。 如果使用0.5A 进行计算、计算得出的电感器可能会很大、从而使控制环路不稳定。

    在计算中使用3A 的第二个原因是、具有大 Isat 的大电感器可能尺寸大且成本高、不适合应用。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的澄清。

    但是、在 Webench 中馈送所需输入时、我将提供的 Ioutmax 为0.5A。

    它是否会考虑 Ioutmax 输入? 如果不考虑、那么为什么要提供 Ioutmax 和 Iout 标称值?

    请提供您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    感谢您的澄清。

    但是、在 Webench 中馈送所需输入时、我将提供的 Ioutmax 为0.5A。

    它是否会考虑 Ioutmax 输入? 如果不考虑、那么为什么要提供 Ioutmax 和 Iout 标称值?

    请提供您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mura:

    在计算 L 时、webench 工具使用 Ioutmax_Nominal 3A。

    当计算工作状态时(例如 IL 波纹、Vout 波纹)、该工具使用您输入的 Iout。