This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:至低电流。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233343/bq24292i-to-low-current

器件型号:BQ24292I

电池连接:10000mAh 满电(4.2V)。 我关闭 VBUS 电源。 VSYS 输出上的最大电流为0.9A。 我需要至少3A 电流。 寄存器的设置如下:

静态 const uint8_t bq2429x_initial[]={0x3F、0x11、 0xFC 、0x11、0xB2、   0x80、 0x03、 0x48};

有人能帮我并建议我做错了什么吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 当 VBUS 断开时、VSYS 由电池通过 Q4 BATFET 供电。 任何寄存器设置都不会限制允许通过 BATFET 的最大电流。 BATFET 过流阈值为9A、无法修改。 请注意、可以通过 REG07位5强制关闭 BATFET、但您的设置会指示它设置为 ON。  

    电池组本身可能会限制电池放电电流。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢提示。 实际上、新电池即使容量为10、000mAh、其电流限制也为1A。 
    不久前还曾假定电池可以提供的最大电流与其容量有关(通常为1C)。
    显然、由于锂离子电池的不稳定行为、制造商已经引入了更大的限制、现在您必须寻找可以提供更高电流的限制。
    电流限制还与有限的充电电流相关联、这会显著延长充电时间。

    此致、
    Jaroslaw