This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:EVM 的原始项目文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TUSB564, TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224566/tusb1064rnqevm-original-project-files-for-the-evm

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB564TUSB1046EVM

我想获取 TUSB1064RNQEVM 的原始 EVM 项目文件。

该问题在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203149/tusb1146evm-original-project-files-for-the-evm 主题中讨论过
但下面的链接似乎 是损坏的。  

>TUSB546/1046 EVM 共享相同的 PD 控制器固件,TUSB564/1064也是如此。  请参阅以下链接:
>https://txn.box.com/s/l4i4tp9f67dg9ylcqt3ykkjqn5djlc5n
>此致、
> Undrea.

有人修复了此链接吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友情请求。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BRID-San:
    当用作 GPIO 模式时、DisplayPort 交替功能在双通道和四通道模式下都不起作用。
    我使用默认固件(未更改),并将 JMP7更改为引脚1-2短接(GND)。
    您能就这个问题提供一些建议吗?
     
    我的环境:
     - DisplayPort 2 lane :全高清显示器  
     - DisplayPort  4 lane : 4K 144Hz (ASUS :  PG43UQ 43)  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设置是什么?您是将 TUSBEVM 连接到 typec 主机还是连接到 TUSB1046EVM?

    好的

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用  TUSB1064RNQEVM、  
    PC (USB TypeC)-> USB 电缆-> TUSB1064RNQEVM (默认固件)->显示端口电缆-> PC 监视器

    我确认在对两个2/4通道监控器使用 I2C 模式(默认跳线设置)时可以正常工作。  
    但当我将 JMP7 (I2C enalbe)更改为 GND 以更改 GPIO 模式时、不起作用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我找到了解决方案。

    使用 GPIO 模式时、我更改了以下4个跳线、可以正常工作。
    重要的是"请勿拉取 JMP7的默认跳线:4-5"、而只需在1-2处添加跳线。  

    GPIO 模式:
    -j1: 翻转= VCC (取决于连接器的正面和背面)
    -J2:CTL0 = 2通道-> VCC 和 GND 均正常  
    J3:CTL1 = VCC
    -JMP7: I2CEN = GND (连接:1-2 +默认值:4-5)

    JMP7
    6NC、3 VCC
    5R  、2 I2C_EN  
    4NC、1 GND