This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:处于 DCM 模式的隔离式 Fly-Buck?

Guru**** 1181730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, LM5160A, LM5168, LMR43610, TPS54202H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233955/lm5160a-isolated-fly-buck-in-dcm-mode

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5168LMR43610TPS54202H、TPS54308

您好!

LM5160A 能否在 DCM 模式下以低 IQ 运行以提供隔离式电源(12V 至5V、100mA 输出电流)?

如果需要、这种情况下的典型系统 Iq 是多少?

如果不能、在 FPWM 模式下针对12V 至5V 输出使用 LM5160A 时的典型总系统 IQ 是多少?

否则、TI 可以为隔离式电源提供哪些低总体 Iq 的解决方案?

此致、Prithvi