This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74810EVM:LM74810QDRRRQ1

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232246/lm74810evm-lm74810qdrrrq1

器件型号:LM74810EVM

e2e.ti.com/.../RVB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看原理图。 我怀疑的是工作在高功率范围12V/37A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    感谢您联系我们。 让我来评论一下、几天内就给您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    1.将电荷泵电容器(C6010)从0.1uF 增加到0.5uF

    ...

    2. 如果您使用 额定电压为40V 的 FET,我们建议在背对背配置中使用2个单向 TVS,如下所示。 ‘更好地了解使用40V 额定 FET 时的 TVS 选择、请参阅 LM74810-Q1数据表的 适用于12V 电池系统的10.2 TVS 选择'部分

    我觉得其余的原理图很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 目前、我使用40V FET、此部分的总功率驱动为30A。